21.05.2022 19:59 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 2629 Bewertung:
|
Hallo Judochef, Ein ganz schönes Durcheinander. Ich hab mal was aus Deiner Beschreibung zusammengezimmert. Allerdings müssen Die Analogeingänge noch auf Deine verwendeten Sensoren angepasst werden. Auch hast Du nicht beschrieben welchen Weg Du aufs Handy gehen willst. Da gibt es verschiene Möglichkeiten wie den Logoeigenen Webserver, Logo-App oder über eine bestehende HA. Daher hab ich diesen Aspekt komplett außer acht gelassen. Übrigens ist das u.U. keine optimale Anordnung. Ich persönlich hätte das anders, mit weniger Bauteilen aufgezogen. MfG Ella_68 DateianhangSchaltplan1.zip (227 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf