31.05.2022 14:31 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung: (3003) |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.05.2022 14:34 | |
Beiträge: 94 Bewertung: (3) |
Danke! In meinem Fall ist dieses Feld ausgegraut, woran kann das liegen? |
31.05.2022 14:39 | |
Beiträge: 94 Bewertung: (3) |
Ach so, alles klar. Dann kann ja denke ich bedenkenlos die Funktion Systemvorgabe genutzt werden. CPU: S7 315F-2 DP Firmware: V2.0 |
31.05.2022 14:40 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung: (3003) |
bitte die MLFB der CPU angeben, 315F-2DP gibt es mehrere! |
31.05.2022 14:56 | |
Beiträge: 94 Bewertung: (3) |
Oh :) 6ES7 315-6FF01-0AB0 / V2.0 |
31.05.2022 14:57 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung: (3003) |
das ist eine alte CPU mit festem prozessabbild. jeweils 384 Byte Aus-/Eingänge siehe Technische Daten |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf