15.06.2022 16:50 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung: (42) |
am einfachsten mit Linearisierungsschaltung gewünschte Werte in A4 - A14 bzw. B4 - B14 in Excel eingeben Schwellwert "Zahlen" für Segmente 1-10 von Spalte P,Q eintragen Verstärkungen Spalte T, Offset Spalte V DateianhangLogo-Linearisierung-zehnPunkt-2022-06-12-Universal.xlsx (171 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.06.2022 17:02 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung: (42) |
... dazugehörige lsc bitte aber vorerst ohne UDF hier posten (ich hasse diese unnötigen UDFs, da diese, selbst wenn sie 10x im Programm sind, keinen einzigen Block-Speicherplatz sparen und eigentlich nur Probleme verursachen können, abgesehen vom Nachteil das ein Meldetext nichts vom inneren des UDFs anzeigen kann - usw.) DateianhangLogo-Linearisierung-MUX-2022-06-12-v3.zip (147 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2022 12:11 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 2210 Bewertung: (99) |
Hallo ernstho,
DateianhangTest2.zip (178 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2022 17:40 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung: (42) |
Anbei eine 8-Fach Linearisierung mit In / Out - Punkteingabe im Meldetext ... noch zum vervollständigen ... derzeit 3 Punktpaare Die Verstärkung und der erforderliche Offset werden von der Logo berechnet ... PS. braucht zwar viele Seiten, aber keine einzige Auftrennung, Zusammengehörige Blöcke in einem Bereich, alles "Ausgeklappt" und "lesbar" , Anordnung sodass von oben (null) nach unten (1000) abgearbeitet wird ... DateianhangLogo-Linearisierung-8fach-Arithm-Punkteingabe.zip (172 Downloads) |
16.06.2022 19:45 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung: (42) |
nun alle 9 Punktpaare ergänztDateianhangLogo-Linearisierung-8fach-Arithm-Punkteingabe-2022-06-16-v2.zip (174 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2022 22:20 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 2210 Bewertung: (99) |
Ah ! , Alles klar ! |
Folgen Sie uns auf