29.06.2022 16:04 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Mit IP-Forwarding („Internet Protokoll Weiterleitung“) können IP-Pakete in einem IP-Netzwerk beispielsweise über einen Router weitergeleitet werden. Auch ein Server oder ein PC kann IP-Pakete, deren Zieladresse nicht der eigenen IP-Adresse entsprechen, an ein weiteres Gerät weiterleiten, wenn IP-Forwarding aktiviert wurde. Die S7-1500 Steuerungen können ebenfalls über PROFINET-Schnittstellen, bei aktiviertem IP-Forwarding, empfangene IP-Pakete an ein weiteres angeschlossenes IP-Subnetz weiterleiten: Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf