05.07.2022 14:48 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Häufiger erreicht uns die Frage, ob in Sicherheitsapplikationen auch Standard DQ Baugruppen verwendet werden können, da sich in den Datenblättern teilweise Angaben zum erreichbaren PL / SIL finden. Siehe z.B. 6ES7132-6BF01-0BA0 Standard DQ Baugruppen können selber keine Sicherheitsfunktionen ausführen, dürfen also keine sichere Abschaltung auslösen. Das deckt sich auch mit dem Datenblatt unter dem Punkt "geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein". Es gibt aber die Möglichkeit, Standard DQ Baugruppen für eine sichere Gruppenabschaltung zu verwenden, wobei die Lastspannung der Baugruppe von einem fehlersicheren Powermodul oder einem Sicherheitschaltgerät sicher abgeschaltet wird. Eine Übersicht der freigegebenen Kombinationen und erreichbaren Sicherheitsklassen finden sich in diesem Beitrag: Wie kann sicherheitsgerichtetes Abschalten von Standardbaugruppen realisiert werden? Der im Datenblatt der Standard Baugruppe genannte, erreichbare PL / SIL bezieht sich auf dieses sicherheitsgerichtete Abschalten von Standardbaugruppen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf