Industry Online Support
Technical Forum
22.07.2022 15:11 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Wie kann ich das Blinken einer Farbeigenschaft per Skript ein- und ausschalten? Das Blinken einer Farbeigenschaft wie Hintergrundfarbe wird (Stand V17) nicht über eine elementare Eigenschaft gesteuert sondern im Kontext der Dynamisierung dieser Eigenschaft über eine Variable: Dementsprechend steht auch keine elementare Eigenschaft „Blinken“ für das betreffende Bildobjekt zur Verfügung, welche man direkt dynamisieren könnte. Anstelle dessen gibt es jedoch die Methode PropertyFlashing, mit der das Blinken aktiviert und Farbwerte und Blinkfrequenz übergeben werden können: In anliegendem Beispiel wird bei einem symbolischen Eingabefeld bei Änderung des Prozesswertes ein Skript aufgerufen, welches Hintergrundfarbe und Blinkstatus eines daneben liegenden Rechtecks steuert. Ein weiteres Rechteck demonstriert die direkte Dynamisierung von Hintergrundfarbe und Blinkstatus durch Variablenanbindung: VG Eure Fachberatung (MT) DateianhangBlinkenSkript.zip (150 Downloads) |
Folgen Sie uns auf