29.07.2022 11:01 | |
Beigetreten: 27.04.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
In Zusammenhang mit den TP/OP’s wird häufig die Frage gestellt: Welche Verbindung kann zwischen einem Field PG und einem TP/OP hergestellt werden. Das zu empfehlende Kabel wäre ein 6XV1440-2K… Steckleitung zwischen TD/OP (RS-232/15-pol. Buchse) und -SIMATIC 505 PLC 545, 555 -allen BRADLEY SLC500/03,04 -PC (RS-232/9-pol. Stifte). Die passende Steckleitung zwischen einem Field PG (RS232/9-pol. Buchse) und dem TD/OP (RS-232/15-pol. Buchse) kann nicht mehr bestellt werden. Hier könnte man sich nur selbst eine passende Steckleitung herstellen. Weiterführende Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/29/2022 13:11:51Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf