18.02.2021 12:40 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Woher hast du denn ein Firmware Update? Ich kann dazu nichts finden auf den Support Seiten von Siemens. |
18.02.2021 13:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Auf dem Screenshot der Webseite des CMK ist ein Button "Firmwareaktulisierung" zu sehen. Darüber wird er es wohl gemacht haben. Mich macht aber der Screenshot des Webservers stutzig. Da hat Siemens wohl nicht alles auf die LOGO!8.3 eingestellt. Habe gerade bei meiner 8.3 nachgeschaut, ist genauso falsch. DateianhangLOGO! 8 - CMK2000 Betriebsanleitung 2015_11 Seite 78.pdf (248 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/18/2021 13:37:05Attachment |
|
Folgen Sie uns auf