07.08.2022 22:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 2629 Bewertung:
|
Hallo MAMasche, ich habe mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Da bei haben sich noch zwei Aspekte aufgetan: Durch die Trommelbewegung hat man eine Wellenbewegung im Filterkasten. Das kann zur ungewollten Auslösung / Weiterschaltung der Schrittkette führen. Daher habe ich den Eingang mit einer Einschaltverzögerung versehen. Eine weitere Einschaltverzögerung ist dem Zwischenschritt hinzugefügt. Diese hat den Sinn, daß das Wasser nach der 1/4 Umdrehung genug Zeit bekommt um durch den Filter zu sickern. Ansonsten würde der dritte Schritt "Spühlen" direkt ausgelöst werden. Man könnt zwar den dritten Schritt seitens des Ulraschallsensors flankenmäßig auswerten, aber sollte der Filter wirklich so zu sein, daß im zweiten Schritt keine Wasserstandsreduktion stattfindet, würde diese Ablaufkette dort für immer stoppen. Eine Spühlung würde so nicht stattfinden. Daher habe ich eine zweite Version nachgeschoben eine gute Nacht, Ella_68 DateianhangTrommelfilter Vol.2 Logo7.zip (190 Downloads) |
Folgen Sie uns auf