17.08.2022 16:04 | |
Beigetreten: 17.08.2022 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Jetzt habe ich noch eine Frage. Das Programm läuft nun fehlerfrei. Es handelt sich dabei um eine Buzzeranlage um z.B. mit der Fußballjugend eine Quizrunde zu spielen. Nun habe ich die Anlage z.B. im Sportheim im Einsatz. Dort habe ich keine Lan Verbindung. Kann ich dann die LOGO! mit einem Laptop verbinden und mir den Meldetext auf dem Monitor anzeigen lassen? Oder brauche ich dazu zwingend eine Verbindung zum Router? Ich habe jetzt nämlich folgendes Problem: -Logo ist mit dem Router verbunden, dann kann ich mit dem Desktop PC (über Kabel am Router) auf den webserver zugreifen -Logo ist mit dem Laptop verbunden, welcher über Wlan mit dem Router verbunden ist und ich kann den Webserver nicht aufrufen Gibt es hierfür eine Lösung? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/18/2022 09:44:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.08.2022 16:20 | |
Beigetreten: 17.08.2022 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Genau das meine ich. |
17.08.2022 16:40 | |
Beigetreten: 17.08.2022 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ich hab dir mal Bilder von den Einstellungen der beiden Geräte in den Anhang gepackt. Vielleicht findest du den Fehler. Netzwerktechnisch hab ich leider gar keinen Plan. DateianhangWebserver Logo.zip (171 Downloads) |
17.08.2022 16:57 | |
Beigetreten: 17.08.2022 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
kannst du mir dann sagen was ich an der Logo ändern muss damit es zusammen passt? |
Folgen Sie uns auf