19.08.2022 00:35 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 2206 Bewertung:
|
Hallo Andre38, am besten machst Du eine flankengertiggerte Kanalauswahl. Aus den drei Auswahleingänge generierst Du jeweils einen Flankenimpuls pro Kanal. Dieser setzt dann das zugehörige RS-Glied und resetet alle anderen. Somit wird immer die letzte Auswahl gespeichert (siehe anhang). Einen kleinen Nachteil hat das aber: Sollte genau zum gleichen Zeitpunkt im gleichen Zyklus zwei oder alle drei Eingange gesetzt werden, so werden alle RS-Glieder zurückgesetzt. Hat man damit in seinem Programm ein Problem, so muß dieses mit einer Vorrangschaltung nachgerüstet werden. Ich glaub aber nicht daß du damit Probleme haben wirst. Die Ausgänge der RS-Glieder können als Kanalstatusanzeige genutzt werden.. Was aber noch dringend mit hinein gehöhrt sind Ausschaltverzögerungen. Die Impulse von einem Zyklus würden die Relais nicht mal zucken lassen - Dafür sind sie einfach zu kurz ! Mit der Ausschaltverzögerung verlängerst Du das Signal, so das die Logo-Relais und die Pumpe reagieren können. Gruß Ella_68 DateianhangDrei Pumpendrehzahlen.zip (138 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.08.2022 22:42 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 2206 Bewertung:
|
Danke für das Feedback, bin gespannt wie es läuft ! Ella_68 |
Folgen Sie uns auf