16.11.2007 17:07 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo mbubi, persönlich kenne ich das Problem nicht. Aber ich dachte mir, ... da war doch was, ... habe im englischsprachigen Forum ein Thema gefunden mit genau dem gleichen Verhalten. Hier der Link:IM151 sporadic failure with strange LED pattern Vielleicht hilft es ja Gruß Sabine |
17.04.2008 06:57 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
es wird ein blinkcode eingebaut und dann rückt siemens nicht mit der bedeutung raus? das find ich schade, weil mich interessiert immer brennend, was defekt ist... vielen dank für die infos! |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf