14.04.2009 13:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ichhabe einen cpu 315 2 dp(6ES7 315-2AF01-0AB0) ohne mmc (mit batterie) und ich solle einen ABB Stromrichter(slave) über Profibus steuern .mein Problem ist,ich kann meineHardware konfiguration nicht übertragen,der cpu geht in zustand stop und lässt sich nicht starten. ich würde ihnen sehr dankbar wenn sie mir helfen können. MFG Dateianhangcpu315 dcs500.zip (137 Downloads) |
15.04.2009 07:56 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, die Hardwarekonfig lässt sich nicht übertragen oder lässt sich die CPU nicht danach starten? Falls das 2. zutrifft -> sind OB82 und OB86 drin? Und wie schon geschrieben wurde - Diagnosepuffer? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
15.04.2009 21:19 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke karl und sps concept für ihren Antwort,im Dateianhangsind die Diagnospuffer und Baugrupenzustand. -Ich habe die cpu Verbindung zu den Profibusgelöcht dann bekomme ich ein sf-dp Fehler.wenn ich mein Profibusmaster wieder projektiere geht den Fehler weg.und wenn ich wieder mein ganz HW(master und slave) lade dannbekomme ich wieder sf-dp fehler und deb BF blinkt. -Die cpu ist richtig gewählt,ich habe den rictigen Bestellnummer projektiert ,wie kann ich wissen ob die FW stand ok ist ? -Beim laden der cpu lässt sich danachdie cpu nicht starten die OB82 und OB6 habe ich zu meine Bausteine hingefügt. mfg Dateianhangdiagnospuffer.zip (127 Downloads) |
19.04.2009 22:36 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
danke sabine hier ist den diagnosepuffer,uhrloechen werde ich ja morgen machen. und gucken was wird passieren. mfg DateianhangDiagnose.zip (127 Downloads) |
Folgen Sie uns auf