12.09.2022 12:34 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Unterschiede zwischen SIMATIC Manager Versionen (Step 7 Classic) In Bezug auf Step 7 Classic (SIMATIC Manager) hat sich die Projektstruktur in den letzten Jahren kaum verändert, so dass nicht von Migration/Hochrüstung gesprochen werden kann. Die Änderungen z. B. für Step 7 V5.7 werden mit der Lieferfreigabe oder in der Online-Hilfe publiziert: Bild: Online-Hilfe von Step 7 V5.7, Kapitel "Bearbeiten von Projekten mit unterschiedlichen Step 7-Versionen" Unterschiede zwischen SIMATIC Manager und TIA Portal Weil es so viele Unterschiede gibt, die man nicht in einem zusammenhängenden Text aufschreiben kann, werden die einzelnen Punkte stichpunktartig mit Semikolon getrennt hintereinander aufgeschrieben: Beim Meldungssystem nur noch „CPU-weit eindeutige Meldenummern“ unterstützt; Sprachen integriert (SCL und S7-Graph); keine S7-HiGraph-Unterstüzung mehr; AWL wird aus Kompatibilitäts- und Migrations-Gründen ausschließlich nur in der S7-1500 unterstützt; CEM- und CFC-Sprachen ab V17 für Step 7 sind dazugekommen; verbesserter Bausteinschutz; integriertes Projekt und die damit einhergehende gemeinsame Datenhaltung; gemeinsame Querverweise zw. HMI und Steuerung; dokumentierte API „Openness“ im TIA Portal im vgl. zur „Kommandoschnittstelle“ im SIMATIC Manager die nicht dokumentiert ist; es wird nur die aktuelle 300er HW mit der FW V2.6 unterstützt; schrittweise Undo-Funktion; Arbeitsbereich kann senkrecht und waagerecht geteilt werden; als Faustregel gilt, dass die meisten Hardwarekomponenten, die am 01.10.2007 aktiv vermarktet wurden, in TIA Portal enthalten sind; bessere Performance der CPU durch optimierte Speicherorganisation der Bausteine; S7-1200 nun auch mit F-Funktionalität im Vergleich zum S7-200-Vorgänger; Skalierung der S7-1200 ab der FW V4.0 und der S7-1500 mit wenig Aufwand möglich, da Bausteine hin und her kopiert werden können und man mehrere globale DBs anlegen kann; symbolische Programmierung von Anfang an, dadurch weniger Kommentare notwendig; Kommentare und Symbolik werden auf dem Ladespeicher mit abgelegt, so dass Projekte von der Steuerung zurück geladen werden können; ab V17 ist nun auch die Ordnerstruktur auf dem Ladespeicher mit abgelegt; eindeutige Trennung zw. der Netz- und der Gerätesicht plus zusätzliche Topologiesicht im TIA Portal; Übersetzen und Laden ins Gerät heißt nun auch bei den HMI-Geräten gleich, statt wie früher „Generieren“ und „Transferieren“; .hmi-Projekte aus WinCC flexible 2008 SP2/SP3/SP5 können ohne installierte Classic SW nach TIA Portal < V15 (gilt nicht für Basic Panels) migriert werden; Migration und Hochrüstung von integrierten und nicht integrierten Classic-Projekten im TIA Portal von Anfang an eingebaut; Massenoperationen, Drag&Drop, Copy&Paste sind von Anfang an im TIA Portal implementiert; es kann immer gespeichert werden, auch wenn das Projekt nicht übersetzbar ist; neue Systemfunktionen; neue RH-CPUen; neue Optionen: ProDiag, Energy Suite, OPC UA, Safety Integrated, Multiuser Projektserver, ...; integrierte Systemdiagnose in der S7-1500, integrierte komplexe Technologiefunktionen TOs für Motion und PID Control, TOs für Zählen, Messen und Nocken, TOs für MV-Kamera und RFID-Geräte mit integrierten Konfigurations-, IBN- und Diagnose-Editoren; keine MPI-Unterstützung mehr, keine Globalkommunikation, keine Unterstützung von PROFINET CBA, kein iMap, … Weitere Informationen: FAQ Welche Beiträge für die Migration nach STEP 7 (TIA Portal) und WinCC (TIA Portal) stehen im Internet zur Verfügung? Forum S7-300 Migration von STEP 7 V5.x ins TIA Portal Forum Hochrüstung TIA Portal Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: September 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 09/12/2022 13:00:54Kleine Ergänzungen |
|
Folgen Sie uns auf