30.09.2022 06:00 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Die Validierung ist elementarer Bestandteil des Workflows bei der Umsetzung von Sicherheitsapplikationen gemäß den Vorgaben der Maschinenrichtlinie bzw. der Applikation zugrunde gelegter Normen und Vorschriften. Werden im Verlauf des Maschineneinsatzes Änderungen in Soft- und Hardware vorgenommen, welche das Sicherheitssystem betreffen, so ist auch stets zu prüfen ob eine neue Abnahme (Validierung) der Sicherheitsapplikation erforderlich ist. Dies ist insbeondere dann z beachten, wenn eine Migration bzw. ein Systemwechsel der fehlersicheren Steuerung (F-CPU) bzw. dem fehlersicheren Engineeringsystem erfolgt. Unterschiede bei der Abnahmeanforderungen je nach Migrations- bzw. Tauschszenario der F-CPU Fall 1: Migration von S7-300F auf S7-1500F In diesem Fall ist eine erneute Abnahme erforderlich! Fall 2: CPU-Tauschzwischen S7-1200F / ET 200SP-F / S7-1500F) In diesem Fall ist eine Änderungsabnahme erforderlich! Man kann zwar die Safety-Programmbausteine übernehmen, doch es ändern sich so gut wie immer die IO-Adressen und somit auch die Systembausteine was zu einer geänderten Hardware- und Software-Signatur führt. Eine Änderung von Ein- und Ausgangsadressen macht immer auch einen Verdrahtungstest erforderlich. Wenn man die Funktion Gerätetausch im TIA Portal nutzt (nur Wechsel in der Systemfamilie möglich. Z.B. S7-1212F auf S7-1214F) bleibt die Signatur unverändert und es ist keine Abnahme erforderlich. Die mögliche Vorgehensweise für eine Änderungsabnahme ist im Programmier- und Bedienhandbuch SIMATIC Industrie Software SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren (Kapitel 11.10) ausführlich beschrieben. Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: September 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf