18.10.2022 07:41 | |
Beigetreten: 10.09.2022 Letzter Bes: 29.10.2023 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo 19arno50, habe das gleiche Projekt vor zu realisieren. Bin jedoch LOGO Beginner. Hast Du vielleicht einen guten Tip oder eine Anleitung für die Programmerstellung zur Kopplung der Logo 8.3 mit dem Kostal Plenticore oder Kostal Smart Energie Meter KSEM der ersten Generation mit einem Schaltausgang am WR für Eigenverbrauch. Oder Links zum nachlesen. Die Settinglist von Kostal habe ich bereits. Ich habe vor: LOGO8.3 Modbuskopplung mit KSEModer Plenticore über Heimnetzwerk. Eigennutzung des "PV Überschusses" in 6 Stufen, dh. Schaltung von 2 Heizstäben mit 4,5KW Leistung auf 400V für die Heizung- und Brauchwassererwärmung. Aufgeteilt auf 6x 1,5KW auf 230 V über LOGO 8.3 und Schützschaltung, damit der Eigenverbrauch gegen 100% läuft und kein Strom ins Netz 8Cent/KWh eingespeist wird. Wie hast Du das realisiert mit der Logo? Mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/18/2022 10:36:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf