02.11.2022 14:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Wie kann man erkennen, ob sich ein SCALANCE Switch für eine PROFINET Applikation (z.B. Anschluss dezentraler Peripherie) eignet? Im SiePortal (Industry Mall) gibt es ein Übersichtsdokument dazu. Dort ist zu erkennen, welche Switche sich für die Anwendung bei PROFINET eignen, bzw. welche anderen Eigenschaften gegeben sind. Weitere Informationen stehen im Interaktiven PDF: Das umfassende Spektrum an Industrial Ethernet Switches Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf