02.11.2022 14:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Zum Übertragen von Lizenzen per Email bietet der Automation License Manager die Möglichkeit des Offline Transfers. Dieser besteht aus 4 Schritten: 1. Der Sender wählt die zu übertragende Lizenz aus, erzeugt den Startcode und schickt ihn an den Empfänger 2. Der Empfänger liest den Startcode ein, erzeugt den Anfragecode und schickt ihn zurück an den Sender 3. Der Sender liest den Anfragecode ein, erzeugt den Freischaltcode und schickt ihn an den Empfänger 4. Der Empfänger liest den Freischaltcode ein und schaltet dadurch die License Keys frei Mit dem Offline Transfer lassen sich auch mehrere Lizenzen gleichzeitig übertragen. Eine detaillierte Beschreibung befindet sich im Handbuch des Automation License Managers, beginnend ab S.47 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf