24.11.2022 08:40 | |
Beigetreten: 08.12.2015 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Es gibt den Beitrag 21331098 Im Kapitel 8.4 wird der Diagnosedeckungsgrad bei "Reagieren" auf 99% gesetzt. Begründung ist der Redundante Abschaltpfad und dynamische Überwachung der Schütze. Welche Einfluss auf den DC hat die Konfiguration der F-DQ. Dort gibt es den Dunkeltest, Helltest und die Drahtbruchüberwachung. Diese Tests können deaktiviert werden. Ist der DC immer noch bei 99% wenn ich alle genannten Tests deaktiviere?
|
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/24/2022 10:48:13Beitrag-Verlinkung eingefügt. |
|
Folgen Sie uns auf