05.12.2022 13:32 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Viele moderner Applikationen wie WinCC Unified, WinCC V7 mit WebUX oder diverse Edge-Apps nutzen zur Darstellung einer Oberfläche lediglich eine HTML5-Webseite. Um diese aufrufen zu können wird ein moderner Webbrowser benötigt. Welche Hardware kann nun jedoch dafür eingesetzt werden? Ziel ist es, ein möglich wartungsarmes Gerät einzusetzen, welches einen limitierten Funktionsumfang hat, sodass keine Zusatzapplikationen den Betrieb stören können. Als Lösung bieten wir die sogenannten Industrial Thin Clients V3 an. (Kurz: ITC) Neben diversen Protokollen wie VNC oder RDP ist dort mit der aktuellen Firmware (V3.2.2) ein Browser vorinstalliert, welcher auf Chromium Version 89 basiert. Vorteile dieser Lösung ist, dass kein Windows Betriebssystem gepflegt werden muss, wie bei einer PC-Lösung. Ebenfalls ist der Browser direkt auf dem Multitouch-fähigen Gerät, sodass eine ein Gerätelösung möglich ist. Am Industrial Thin Client kann bei Bedarf Maus und Tastatur angeschlossen werden. Die Geräte gibt es von 15" bis 22" jeweils als Einbaugerät oder als Gerät, welches für eine Tragarm- oder Standfußmontage vorbereitet ist. Handbuch der ITC V3, ITC V3 PRO Geräte Hinweis Viele Grüße |
05.12.2022 13:44 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 245 Bewertung:
|
Danke für den Beitrag. Ich bin gerade darüber gestolpert, dass ganz neu die Firmware 3.2.3.0 rausgekommen ist. "Eingeführte Verbesserungen: Die Bildschirmtastatur wird beim Klicken in Eingabefelder auf Websites automatisch geöffnet, zum Beispiel bei Runtime-EA-Feldern für den Web-Zugriff auf ein Unified-Gerät" Habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, hört sich aber interessant an für WinCC Unified. |
Folgen Sie uns auf