06.12.2022 10:14 | ||
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 1532 Bewertung: (274) |
Hi, das Signalboard SB221 6ES7221-3BD30-0XB0 ist m-lesend. Die Beschaltung findest du hier: Technische Daten des SB 1221 200 kHz Digitaleingabe "
" ***EDIT*** Was bedeuten die Begriffe "sinking" bzw. "P-lesend" und "sourcing" bzw. "M-lesend" bei Digitalbaugruppen der SIMATIC?-> M-lesend -> logischer Zustand (1) -> elektrisches Signal 0V Viele Grüße sancruz |
|
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 12/06/2022 10:21:59Feedback appreciated, please rate |
||
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf