07.01.2023 07:02 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 30.06.2024 Beiträge: 63 Bewertung:
|
Guten Morgen, bin beim "DerHecht4.0" auf ein interessantes Thema gestoßen (Export logged tags as csv): https://www.youtube.com/watch?v=jTmL5F4D42E Zuerst wollte ich die Daten auf mein NAS schicken. Dies geht aber nicht weil es kein SMB 3.0 unterstützt. Dann habe ich als Netzlaufwerk meinen Engineering-PC verknüpft. Das Script habe ich für meine Bedürfnisse angepasst und es funktioniert. Die Aufgabe wird vom Aufgabenplaner ausgeführt, jedoch bekomme ich einen Fehler: Trace(): Write CSV Boiler oben errorcode=2156935121.Meines Wissens "fehlendes Schreibrecht". Wenn ich das Gleiche Script über einen Button starte funktioniert es: session: 0001, trace: Trace(): Write CSV Boiler oben OK Was macht hier den Unterschied? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/09/2023 11:32:05Video eingebettet. |
|
08.01.2023 19:58 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 3015 Bewertung:
|
Hallo sirbarny, aktuell ist es leider so, dass über den Aufgabenplaner nicht auf SMB-Freigaben zugegriffen werden kann. Das hängt damit zusammen, dass die Skripts aus dem Aufgabenplaner mit einem anderen Benutzer-Account (scs) ausgeführt werden. Das Verhalten ist Siemens bekannt, Du könntest einen Support Request erstellen um über eine Behebung informiert zu werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf