10.01.2023 20:04 | |
Beigetreten: 18.01.2017 Letzter Bes: 11.01.2023 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo, wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an. Habe die Suchfunktion benutzt und mir mehrere Beiträge durchgelesen. Ich komme trotzdem nicht weiter. Ich habe einen Webserver erstellt, eine LWE Seite erstellt, diese auf Speicherkarte und in die Logo. Vom eigenen Heimnetzwerk ist der Webserver zu erreichen. Webserver dauerhafte IP 192.168.178.31 Wenn ich jetzt von außerhalb des Heimnetzwerks darauf zugreifen möchte, muss ich eine Portweiterleitung in der Fritzbox einfügen. Soweit bin ich noch mitgekommen. Internet > Freigabe > Webserver ausgewählt > Werte eingestellt Bezeichnung HTTP-Server Protokoll TCP Port am Gerät 8080 bis 8080 Gewünschten Port 80 Sobald mit Ok bestätigt, kann man bearbeiten bzw eingestellte Werte anschauen. IPv4-Adresse im Internet 89.247.100.201 Port extern vergeben 80 Wenn ich jetzt von mit einem Geräte außerhalbs des Heimnetzwerkes, 89.247.100.201:80, im Browser eingebe passiert nichts. Timed out Scheint so als ob ich noch irgendwo was vergessen hätte. Wenn ich wüsste wo. Über Internet > Freigabe > Fritz!Box-Dienste Haken bei, Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert, habe ich gesetzt. Komme von außen auch auf die Fritzbox drauf. Die Frage ist jetzt warum komme ich von außen nicht auf den Webserver? [snip]
DateianhangDesktop.zip (178 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/11/2023 09:38:49Links entfernt und Dateien als zip Datei angehängt. |
|
11.01.2023 04:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Welche LOGO! hast du denn genau? |
11.01.2023 18:47 | |
Beigetreten: 18.01.2017 Letzter Bes: 11.01.2023 Beiträge: 13 Bewertung:
|
6ED1 052-1HB08-0BA0 FS: 02 FW V1.82.02 cULus cFMus I82 |
11.01.2023 18:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Ich habe dies zu Zeiten der ersten 0BA8 mit einer Fritz!Box 7390 wie im Anhang gelöst.
DateianhangPortfreigaben Fritz!Box.zip (243 Downloads) |
Folgen Sie uns auf