23.01.2023 12:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Ein direkter Zugriff über die S7-Protokollsuite ist nicht möglich. Es ist jedoch möglich den in WinCC enthalten SIMATIC NET OPC Server zu nutzen und hiermit eine S7-Verbindung zur Logo herzustellen. Ab der Geräteserie LOGO! 8.FS4 wird auch das Modbus-Protokoll in Ethernet TCP/IP-Netzwerken unterstützt. Hiermit ist dann die Anbindung der LOGO! an WinCC V7.5 über zu installierbaren Modbus TCPIP-Treiber realisierbar. Weitere Informationen: Auszug aus dem LOGO! Systemhandbuch Seite 5: Unterstützung für das Modbus-Protokoll in Ethernet TCP/IP-Netzwerken LOGO! unterstützt sowohl Modbus-Serverfunktionen als auch Modbus-Clientfunktionen. Modbus-Module nutzen Verbindungen gemeinsam mit S7-Modulen. LOGO! hat getrennte Verbindungspools für Server und Client. Jede Verbindung im Serverpool kann für einen S7-Server oder einen Modbus-Server verwendet werden. Das bedeutet, dass der S7-Server keinen Zugriff hat, wenn alle Serververbindungen vom Modbus-Server belegt sind. Das gilt auch für den Client-Verbindungspool. Weitere Informationen zur Server/ClientVerbindung finden Sie in den S7-Abschnitten. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV) |
Folgen Sie uns auf