05.06.2006 13:07 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, hab mal wiederpaar Fragen: Auf einem (älteren) Rechner wurde Win98 SE neu installiert; in diesem Rechner steckt auch eine CP5611 ProfiBus- Karte, die Win98 wie erwartet nicht von selbst erkennt. Es soll STEP 7 Version 5.1 auf diesem Rechner installiert werden ...bringt das Installpaket einen passenden Treiber für die Karte mit, oder muss man den vorher separat installieren? Welche Treiberversion ist erforderlich? Hier gibts zwei verschiedene Versionen: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/15341534?func=ll&objId=15341534 Dass die Karte unter Win98 funktioniert, ist erwiesen: Auf nem anderen Win98 Rechner läuft STEP 7 Version 5.0, und dort wurde auch der Treiber für die Karte installiert; aber dort findet sich leider das Treiber- Installpaket nicht mehr. Also, wie gehe ich am besten vor? Bin für jeden Tip dankbar ... Gruss Don62 |
Folgen Sie uns auf