07.03.2023 14:16 | |
Beigetreten: 26.02.2015 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Geht momentan nur mit Open Pipe und das auch nur auf dem lokalen Server. Dazu gibt es bei Siemens eine Anleitung. --> A5E48117707-AA Start Programm geht nur für Programme ohne eigene Oberfäche, was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich nur Batchdateien o.s.ä. obwohl das bei open pipe ähnlich ist. Bei Server - Client system sieht es momentan noch schlecht aus. --ggf. geht das mit Protokoll Handler?? oder Axctive X... Hat da jemand schon Erfahrung? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/08/2023 06:56:54Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Frage in ein getrenntes Thema. Zitat eingefügt. |
|
Folgen Sie uns auf