23.03.2023 07:35 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 3901 Bewertung:
|
Hi, ja genauso funktioniert es. Das ganze Projekt ist auf der SIMATIC Memory Card hinterlegt. Nach Netz-Ein sollte die CPU mit dem neuen Programm loslaufen - notfalls Rücksetzen auf Werkseinstellungen durchführen und dann läuft die CPU mit der neuen Karte hoch. Ggf. noch Anlaufverhalten anpassen auf Anlauf auch bei ungleich Soll-/Istaufbau. Schau mal den FAQ hier an: Wie können Sie die Projektdaten für die SMC erzeugen, sodass Sie das Projekt auch ohne STEP 7 (TIA Portal) in die S7-1200/S7-1500 CPU laden können?Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf