(0)| 31.03.2023 09:21 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, seit kurzem kann die neue Generation CPUs, mit Firmwarestand V3.0 bestellt werden. In der Übergangszeit können sowohl die CPUs mit neuem, als auch mit dem bisherigen Hardwarestand bestellt werden. Solange die bisherige Hardwaregeneration produziert wird, werden beide Versionen parallel ausgeliefert. Nach dem Auslauf der Produktion des bisherigen Hardwarestandes, werden nur noch CPUs der neuen Generation ausgeliefert. Noch offene Bestellungen des bisherigen Hardwarestandes werden ab diesem Zeitpunkt automatisch auf den neuen Hardwarestand umgestellt (soweit ich es verstanden habe, ja). Da diese jedoch vollständig abwärtskompatibel sind, muss keine Anpassung der Projektierung erfolgen. Projektierung mit älteren Softwareständen: Da in bisherigen STEP 7 Versionen die neue Artikelnummer (z.B. 6ES7513-1AM03-0AB0) nicht enthalten ist, kann die CPU auch als Vorgängerversion, d.h. mit der bisherigen Artikelnummer (z.B. 6ES7513-1AL02-0AB0) projektiert werden. Der Funktionsumfang entspricht dann der projektierten CPU (z.B. Firmware V2.9). Während des Ladens der Projektdaten in die CPU weist eine Warnung auf die Unterschiede zwischen der projektierten CPU (mit Firmware V2.9) in der Gerätekonfiguration und der realen im Rack eingebauten CPU (mit Firmware V3.0) hin. Diese Meldung kann dann ignoriert werden, da die Abweichung bekannt ist. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Beitrag, der beschreibt, welche Firmwareversionen mit welcher TIA-Portal-Version projektiert werden können: Link Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf