14.04.2023 09:16 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 2999 Bewertung: (472) |
Hallo Andzoni, HMI Lite ist - in meinen Augen - ein sehr spezielles Produkt. Ich kenne es aus der Automobilindustrie und dort wird es bei einigen Unternehmen auch immer noch eingesetzt. Wer beispielsweise an solche Unternehmen Anlagen liefert, kommt um die Verwendung von HMI Lite meist nicht herum. Für diese Kunden wird HMI Lite - soweit ich weiß - auch immer noch weiter entwickelt. Was die Dokumentation betrifft, so wird diese mit der Software ausgeliefert, online gibt es - wie Du schon festgestellt hast - kaum etwas zu finden. Wer als Anlagenlieferant auf HMI Lite angewiesen ist, kann über den Endkunden meiner Erfahrung nach leichter an aktuelle Informationen kommen. Eventuell hilft auch der TRANSLINE Support weiter. Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 04/20/2023 05:51:45Tippfehler korrigiert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf