17.04.2023 12:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Für den transparenten Betrieb einer Maschine oder Anlage kann es notwendig sein, Daten, die im Betrieb entstehen, mitzuschreiben und ggf. zu speichern. Nicht immer steht dafür ein HMI-Panel oder eine PC-Visualisierung zur Verfügung. Deshalb folgend einige Möglichkeiten die Daten direkt mit der PLC aufzuzeichnen:
Hinweis: Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf