17.04.2023 12:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Die Steuerungs-Firmware-Version ist mit der TIA Portal Version gekoppelt und kann nicht über Hardware Support Packages (HSPs) in ältere TIA Portal Versionen nachinstalliert werden. In diesem Fall kann entweder bei Ersatzteilkompatibilität eine CPU mit älterem FW-Stand auf die CPU mit neuerem FW-Stand geladen werden oder eine neuere TIA Portal Version mit entsprechend vorhandener FW-Version verwendet werden. Beispiel: Die CPU1215 mit der neueren FW V4.6 kann nicht im TIA Portal V17 projektiert werden. Da z. B. die FW V4.5 ersatzteilkompatibel zur V4.6 ist, kann das Step7-Projekt trotzdem auf die CPU geladen werden. Dabei können allerdings die neuen Funktionen, die mit der FW V4.6 und TIA Portal V18 gekommen sind, nicht verwendet werden. Kompatibilitätsaussagen zu zum Nachfolgeprodukt finden Sie beim Vorgänger in den Produktdetails oder in der Produktmitteilung der Lieferfreigabe. Weitere Informationen: FAQ Wie können Sie ein Projekt in eine S7-1200 CPU laden, wenn dessen Firmwareversion nicht im Hardwarekatalog von STEP 7 (TIA Portal) auswählbar ist? Produktmitteilung Lieferfreigabe Firmwareversion V4.6 für S7-1200 verfügbar Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2023). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200 (JD) |
Folgen Sie uns auf