20.04.2023 12:10 | |
Beigetreten: 22.02.2021 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo werte Gemeinde, Mein KTP 400 Basic Panel mit verbundener S7-1200 (Diese scheint aber zu funktionieren, da der Fehler auch auftritt, wenn das Ethernet am Display gezogen ist) hatte wochenanlang in einer Anlage problemlos funktioniert. Nach Beendigung der Fertigung wurde diese im funktionierenden Zustand mittels Hauptschalter stromlos geschalten (nicht das 1. mal). Nun wollte ich diese einen Tag später wieder ein schalten mit dem Fehler, dass das KTP 400 immer im Boot-Screen (schwarzer Hintergrund, Siemens Logo in der Mitte, gelbe Schrift) hängen bleibt für ca 15 sec., anschließend zeigt es für ca. 3 Sec. einen White-Screen und der Mauszeiger erscheint, sprich ich komme nicht mehr in das START-Center. Anschließend kommt ein black-screen und nach kurzem warten kommt wieder der Boot-Screen. Das alles wiederholt sich in Endlosschleife...... Daten: KTP 400 Basic 2.Gen Bootloader V02.06 2015.09.30 Habe bereits aus folgendem Video: https://www.youtube.com/watch?v=YBu107KAalE diesen Versuch unternommen, was bei einem Anderen Display von mir schon einmal, welches nur nicht mehr programmiert werden konnte, funktionierte - hier jedoch leider erfolglos. wenn ich das richtig lese gab ähnlichen Fehler hier bereits bei einem KTP700 jedoch ohne Endlösung???? KTP700 basic friert im bootbildschirm ein - 193308 - Industry Support Siemens Kann mir jemand helfen? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/21/2023 07:20:50Video eingebetter. |
|
24.04.2023 09:51 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 13982 Bewertung: (1760)
|
Hallo Hirschler Bei einem Basic Panel 2nd Generation kannst du versuchen ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen mit einem Recovery USB Stick zu machen, das sollte schon im boot Screen funkionieren: USB - Recovery (Reset to factory) Mode für Basic Panels 2nd Generation Viele Grüße und viel Erfolg Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
28.04.2023 08:01 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 13982 Bewertung: (1760)
|
Hallo Hirschler hast du noch ein anderes Basic Panel 2nd Gen wo du deinen USB STick mal testen kannst, also ob das Panel in den Recovery Modus reinläuft? (du musst ihn ja nicht durchführen) Wenn ja dann hast du alles gemacht was geht... dann wir der Weg richtung Repaircenter führen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22639376 Viel Erfolg und viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf