04.05.2023 05:38 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Moin, also wenn die beiden Steuerungen in unterschiedlichen Subnetzen liegen, brauchst du für eine Verbindung einen Router. Des Weiteren, muss dann an jedem Teilnehmer für diese Kommunikation eine Gateway - Adresse (Die Adresse des besagten Routers) eingegeben werden Mir war nicht bewusst, dass man eine Put/Get Verbindung über einen PN/PN Koppler realisieren kann? Ich dachte immer, dass hierüber nur zwei PN Netze miteinander verbunden werden können, indem man Eingangsadressbereiche und Ausgangsadressbereiche auf beiden Seiten für den Datenaustausch festlegt. Ich bin nicht sicher, ob ich dein Vorhaben wirklich richtig verstanden habe, aber ich glaube, ich würde es so machen, dass ich die S7-300 Steuerung mit in das TIA Portal Projekt von der 1500er integriere, so dass dann das TP1200 darauf zugreifen kann. Das heißt, du müsstest das S7-300 Projekt umprogrammieren, insofern dieses noch mit Step7 Klassik programmiert ist? IRT steht für Isochrone Realtime. Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 05/04/2023 05:40:40 |
|
05.05.2023 07:19 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 13982 Bewertung: (1760)
|
Hallo Andre_boehner Hängt die S7300 denn an der zweiten PN Schnittstelle der S71500? Dann könnte man (solange die CPU eine neuere Firmware hat) die integriete IP forwarding Funktionalität nutzen und würden keinen explizien Router benötigen. Hier das Thema mal im Handbuch evtl hilft es weiter: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109773506/130169166859 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
05.05.2023 09:54 | |
Beigetreten: 30.10.2021 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke, Das probiere ich mal nächste Woche aus. |
Folgen Sie uns auf