10.05.2023 05:02 | |
Beigetreten: 26.09.2022 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hallo, Vielen Dank schon mal für die Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: PA2022 am: 05/10/2023 05:11:35Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/10/2023 10:57:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.05.2023 06:58 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 12909 Bewertung: (1646)
|
Hallo PA2022 Wir benötigen noch die Angbe welche genaue Step7 Version und welche genaue WinCC flexible Version du installiert hast? Wenn du Step7 V5.7 oder neuer verwendest dann ist dashier ein Thema: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109798574 Ansonsten kann es auch einfach sein dass du die Integration in Step7 in der Flexible installation nicht gemacht hast, Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf