(1)| 12.06.2023 12:39 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Wie kann eine Openness Anwendung so erstellt werden, dass sie auch über lange Zeit von allen TIA Versionen unterstützt wird? Unser Tipp Nutzung des Adapter Patterns, zur Erstellung einer abstrahierenden Schnittstelle. Eine Erläuterung ist in der beigefügten Anlage enthalten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangAdapterPatternLongtermSupport.pdf (206 Downloads) |
Folgen Sie uns auf