05.07.2023 13:40 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (10) |
Hallo, ja die Systemfunktion HMIRuntime.SysFct.StartProgram(xxx) kann man auf einem Panel verwenden. Soviel habe ich nun herausfinden können, in einer PC-RT nutzt diese Funktion nichts, da die PC-RT selbst als Windows Dienst läuft. Hier braucht es dann den Workaround mit der OpenPipe Funktion aus dem FAQ 109798677 In der Doku steht man kann mit der PC-RT keine externen Programme mit eigener GUI starten, nicht sehr gut beschreiben, denn man auch keine Batch-Dateien ausführen usw. Wäre schön wenn die Funktion in der PC-RT gar nicht auswählbar wäre. Noch ein Hinweis, wenn im Projekt Funktionen sind die Lizenzen benötigen, z.B. "ParameterControl", müssen diese auch im Lizenz-Manager auf der PC-RT vorhanden sein, ansonsten startet die OpenPipe Funktion nicht... und man schaut blöd |
Zuletzt bearbeitet von: RobTec am: 07/05/2023 13:42:39Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2023 08:21:11Link eingefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf