07.07.2023 06:06 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (3) |
[snip] Die Dokumentation zum LSNTP-Server ist leider sehr mangelhaft, da steht eigentlich nur "Füge Baustein ein" und fertig.... Als Parameter wird die HW-Kennung der Profinetverbindung benötigt diese habe ich angegeben 66 für Profinet-Port2. Es wird eine referenceID benötigt, welche angibt aus welche Quelle die Urhzeit stammt, in dem Falle 0: unkalibriert. Zusätzlich wird eine connID gefordert, da habe ich einfach eine 1 übergeben, da steht auch nichts dazu wozu diese ID verwendet wird oder ob diese von irgendwo bezogen werden muss... LastTimeSet wird nicht benötigt. Enable = Always True. Mehr kann man da nicht machen und es gab einen Fehler aus: 16#8600..16#87FF Fehler bei der Abarbeitung intern (z. B. bei Aufruf einer Systemfunktion) Ab da fühle ich mich dann ein wenig machtlos, weil ich damit auch nichts anfangen kann. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Bezar_87 am: 07/07/2023 06:12:04Zuletzt bearbeitet von: Bezar_87 am: 07/07/2023 06:21:54Zuletzt bearbeitet von: Bezar_87 am: 07/07/2023 06:41:45Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/07/2023 06:58:54Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Frage in ein getrenntes Thema. |
|
Folgen Sie uns auf