14.07.2023 09:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, innerhalb von SIMIT gibt es viele Funktionen, die den Anwender bei der Erstellung eines Verhaltensmodell über Diagramme unterstützen. Denn am Ende ist es das Ziel die Simulation zu nutzen und möglichst wenig Zeit mit der Erstellung und Projektierung zu verbringen. Im Folgenden ist ein kurzer Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, die dem Anwender hier zur Verfügung stehen. Dabei wird auf weitere Beiträge verlinkt, welche die einzelnen Möglichkeiten genauer beschreiben: Makros: In einem Makro können immer wiederkehrende Funktionen eines Simulationsmodells zusammenfasst werden. Dabei wird ein Makro aus den bestehenden Komponenten zusammengesetzt und kann anschließend wie eine normale Komponente aus der Task-Card per Drag & Drop in ein Diagramm eingefügt, parametriert und mit anderen Komponenten oder Makros verknüpft werden. Platzhalter in Vorlagen: In SIMIT gibt es die Möglichkeiten ganze Diagramme, die wiederverwendet werden sollen, als Vorlagen zu speichern und wiederzuverwenden. Der große Vorteil ist hier, dass durch sogenannte Platzhalter einzelne Elemente bei Nutzung der Vorlage dynamisch ersetzt werden können. Wie das funktioniert, wird im Folgenden Beitrag genauer beschrieben: Wie kann ich Platzhalter in Vorlagen (Templates) verwenden und effizient nutzen? Simulation Model Generator: Neben den Vorlagen gibt es auch die Möglichkeit SIMIT Diagramme automatisch auf Grundlage eine TIA Portal Projektes zu generieren. Hierzu dient der Simulation Modell Generator. Die Nutzung und der Funktionsumfang werden im folgenden Beitrag genauer erläutert: Simulationsmodellgenerator (Simulation Model Generator) Komponenten finden und nutzen: In vielen Situation besteht in SIMIT die Anforderung spezielle Hardwarekomponenten aus der realen Anlage oder Maschine nachzubilden, die nicht nativ in SIMIT integriert sind. Hierfür besteht die Möglichkeit, vorhandene Komponenten, die durch Siemens oder andere bereitgestellt werden zu nutzen. Wo diese Komponenten zu finden sind und wie dieses in SIMIT verwendet werden können wird im folgenden Beitrag beschrieben: HowTo Komponenten finden und nutzen FMU / FMI verwenden: Einige Herstellen stellen zur Simulation von ihren Hardwarekomponenten Verhaltensmodell in einem neutralen Datenformat bereit. Dieses Format heißt Functional Mock-up Unit oder kurz FMU. Dieses Datenformat kann auch in SIMIT importiert und die Komponente anschließend verwendet werden. Dieses wird im folgenden Forumsbetrag genauer beschrieben: FMU/FMI: Komponenten in SIMIT einbinden und nutzen Komponenten selbst erstellen: Besteht die Anforderung eine Hardwarekomponente in SIMIT zu simulieren und es gibt noch keine fertige Komponente, ist es möglich ein Verhaltensmodell einer Komponente selbst zu erstellen. Hierzu wird der SIMITComponentenTypeEditor (SIMIT CTE) verwendet. Mehr Informationen gibt es im folgenden Beitrag: Wie können in SIMIT eigene Komponenten erstellt werden (SIMIT CTE)? Komponenten & Makros aktualisieren: Werden im Projekt nun Komponente und Makros verwendet und es gibt durch Anpassungen oder zusätzliche Anforderungen eine neue Version besteht die Möglichkeit diese automatisch zu aktualisieren. Dieses Vorgehen wird im folgenden Beitrag beschrieben: HowTo Komponenten und Makros aktualisieren Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Mit freundlichen Grüßen Eure Fachberatung Deutschland (AP, MS, AM) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/24/2023 12:26:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf