24.07.2023 12:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Einige Hersteller stellen zur Simulation von ihren Hardwarekomponenten Verhaltensmodelle in einem neutralen Datenformat bereit. Dieser toolunabhängige Standard wird Functional Mock-up Interface kurz FMI genannt. Eine Komponente, die diese Schnittstelle implementiert, heißt Functional Mock-up Unit oder kurz FMU. Eine FMU kann in einem beliebigen Simulationstool eingesetzt werden, der diesen Standard unterstützt. Die Funktional Mock-up Unit selbst besteht aus einer XML-Interfacebeschreibung in der die Eingänge, Ausgänge und Parameter der Komponente definiert werden. Zusätzlich muss eine DLL für das Simulationmodell bereitgestellt werden, in der ein kompilierter Programmcode (C-Code oder Binär) hinterlegt ist. Die exportierte FMU (*.fmu) wird dem Anwender als Black-Box (DLL) mit Ein-/Ausgängen und Parametern (XML) bereitgestellt. Hinweise für die Nutzung von FMUs in SIMIT: Allgemein
Plattform
Weitere Einschränkungen
Vorgehensweise zum Import einer FMU in SIMIT: Das Erstellen einer Simit Komponente aus einer FMU (*fmu) geht direkt über den Simit Component Type Editor CTE. Die FMU- Datei lässt sich direkt beim Erstellen der Komponente auswählen: Sobald die Komponente im SIMIT CTE importiert wurde, wird diese wie eine native SIMIT Komponente behandelt. D.h. alle Editier- und Anpassungsmöglichkeiten sind gegeben. Es kann z.B. ein azyklische Kommunikation zu der existierenden FMU Komponente ergänzt werden oder über den Grafikeditor an die Anforderungen in SIMIT angepasst werden. Lizenzierung und Know-How Schutz Wird eine FMU lizenziert, können nur diejenigen Integratoren die FMU nutzen, die eine entsprechende Lizenz von dem Komponentenlieferanten erworben haben. Entsprechende Lizenzierungstools sind z.B WIBU CodeMeter oder der Automation License Manager (ALM) Innerhalb des CTEs kann auch ein entsprechender Know-How Schutz über ein Passwort festgelegt werden. Dadurch kann die SIMIT-Komponente nicht mehr ohne Passwort im CTE geöffnet werden. Weitere nützliche Infos und Videos finden Sie SIMIT Simulation Information Center oder im Handbuch der SIMIT Simulation Plattform Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Mit freundlichen Grüßen Eure Fachberatung Deutschland (AP, MS, AM) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/24/2023 12:17:31 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf