24.07.2023 12:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Gerne geben wir zu folgender Frage einen Tipp Welche Software wird als Backup für laufende WinCC-SCADA Systeme empfohlen und was ist zu beachten? Eine direkte Empfehlung eines Backup-Produktes für WinCC-SCADA Varianten gibt es nicht. Es kann ein Kundenfavorisiertes Produkt eingesetzt werden. Im SIMATIC IPC Umfeld setzen wird auf Paragon welches Bestandteil des SIMATIC IPC Image & Partition Creator ist: Einfaches Sichern und Wiederherstellen von SIMATIC IPCs Wichtig ist, dass bei aller eingesetzter Backup-Software der Betrieb von WinCC nicht beeinträchtigt wird. D.h. ein Sichern von Systemdateien sowie WinCC Projektdateien zur Laufzeit ist nicht empfohlen. Andernfalls riskiert man ein Inkonsistenz des Projektierungsdatenbestands und bei validierten Anlagen ein sauberes Änderungsmanagement. Es kann quasi eine Lösung beispielsweise der Fa. Veeam eingesetzte werden, welches in der Industrie, speziell im virtuellen Bereich sehr verbreitet ist. Dies sollte aber in geplanten Wartungs-Intervallen bei nicht Produktivbetrieb und beendeter Laufzeit (Runtime) geschehen. Sollte es sich um ein 24/7 Betrieb handeln, muss das Backup in Kombination mit dem externen WinCC-Tool "Copy Project" durchgeführt werden, welches komplette Projekt inklusive aller Datenbanken während der Laufzeit sichert. Die entsprechende Backup Software muss dann so konfiguriert werden, dass die genutzten Systemdateien sowie WinCC Projektdateien zur Laufzeit nicht mit gesichert (ausgeschlossen) werden. Bei Themen rund um Copy Project steht Ihnen das WinCC Competence Center Mannheim gerne zur Verfügung: Siemens AG WinCC Competence Center Mannheim Dynamostr. 4 68165 Mannheim, Deutschland E-Mail: WinCCAddon.Automation@siemens.com Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf