31.07.2023 11:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, beim Erscheinen einer neuen SIMIT Version besteht die Möglichkeit, diese bei einem vorhandenen Software-Update-Service (SUS) hochzurüsten. Wichtig ist, dass die Lizenz allgemein abwärtskompatibel ist. Eine Anleitung bietet der FAQ: Wie funktioniert der SIMIT Software Update Service (SUS)? Die folgende Anleitung soll den FAQ geringfügig ergänzen. Zum Hochrüsten des SIMIT-Dongle muss wie folgt vorgegangen werden:
Damit ist das Hochrüsten Ihrer SIMIT Lizenz abgeschlossen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/31/2023 12:20:47Kleinere Korrekturen Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/01/2023 07:33:41Textformatierung optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf