01.08.2023 09:03 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung: (799)
|
Hallo chrzani, In Parameter p1000 kannst du die Sollwertquelle bestimmen, so dass du auch den MOP-Sollwert mit einem Sollwert über Klemme verbinden kannst. Über ein digitales Signal kannst du direkt die Befehlsquelle oder auch den Sollwert beeinflussen.Man kann z.B. mit p1140 oder p1142 direkt den Hochlaufgeber beeinflussen um den Frequenzsollwert auf 0Hz zu setzen. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf