06.09.2023 10:57 | |
Beigetreten: 09.10.2017 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, das scheint leider auch nicht der Fall zu sein, habe ich eben mal im TIA konfiguriert. Gibt es mittlerweile eine Konstellation in der man mit CP auf den OPC-Server der Steuerung zugreifen kann? Würde es im Clientbetrieb anders herum wenigstens über CP funktionieren? Gruß, Nordharzer Elektrotechnik ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/29/2023 10:30:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.09.2023 11:11 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 1579 Bewertung: (289)
|
Hi
Doch. Das ist auch die einzig mir bekannte Option über einen CP. SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16Die Option, über eine CP-Schnittstelle die OPC UA-Applikation in der CPU zu erreichen, ist an folgende Voraussetzungen gebunden:
Dazu gibts auch ein par Beiträge der Fachberatung: Wie können trotz fehlender Schnittstellen Netzübergänge für einen OPC UA Zugriff auf SIMATIC S7-1500/ET200SP Controller ermöglicht werden?Wie kann ein OPC UA Zugang zu den SIMATIC Controllern S7-300, S7-400, S7-1200 und S7-1500 hergestellt werden?Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf