19.09.2023 09:20 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 3891 Bewertung:
|
Hi, meiner Meinung nach kommt diese hier in Frage: 6ES7822-1AA08-0YE3 Guck mal im Link unter Punkt 8. Welche Lizenz benötigen Sie für TIA Portal V18, wenn Sie von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V11 .. V17 auf TIA Portal V18 hochrüsten?Guß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
19.09.2023 12:42 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 3015 Bewertung:
|
Hallo Henkel, wie ich mittlerweile feststellen musste, gibt es seit STEP 7 Professional 2021 nur noch Combo-Lizenzen welche auch die Verwendung von STEP 7 (TIA Portal) mit abdecken. Daher werden auch kein reinen Upgrades für die klassische STEP 7 Professional Schiene (2010, 2017, 2021, …) angeboten. Daher solltest Du Dich nach dem von Towomo bereits verlinkten FAQ richten. Hinweis: Auch wenn der FAQ (Punkt 8) Dir eine Bestellnummer nennt, so würde ich Dir empfehlen, die Information vor einer Bestellung erst von Deinem Vertriebspartner bestätigen zu lassen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf