28.10.2023 12:22 | |
Beigetreten: 09.12.2022 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe gerade den Fehler gemacht und die neue Sytem Definitio (2.34) auf mein OZW gespielt. Jetzt erkennt es nicht mehr meine beiden Brötje Geräte. Ich bräuchte unbedingt die Vorgänger Version, kann aber diese nirgendwo finden (2.26). Wie komme ich an die Datei zum Download ???? |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7704159 am: 10/28/2023 12:28:28Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7704159 am: 10/28/2023 12:29:17 |
|
29.10.2023 08:59 | |
Beigetreten: 03.03.2022 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hab jetzt die V12 wieder drauf gespielt nachdem bei der V6 garnichts richtig funktioniert hat. Jetzt steht als Systemdefinition die 2.32 drin, aber die Geräte werden nicht unterstützt. Software downgrade funktioniert nicht. Ob die ursprünglich System definition die 2.26 war weis ich leider nicht mehr |
Zuletzt bearbeitet von: admiral.ozzel am: 10/29/2023 09:00:15 |
|
30.10.2023 07:54 | |
Beigetreten: 12.02.2015 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hallo zusammen, die momentan neuste Firmware zur OZW672 ist die V12, das ist richtig. Siemens empfiehlt immer nur die neuste Firmware zur OZW672 zu verwenden, wegen Verbesserungen in der Internetsicherheit und auch der Betriebs-Sicherheit im Allgemeinen. Bitte prüft auch die SIOS Seite zum Thema «OZW672 Factory-, Firmware-Update und Systemdefinitionen»: Link Jetzt aber ... Die Geräte Beschreibungen von Brötje Regelungen sind seit der V7 nicht mehr in den "Standard" System Definitionen enthalten. Brötje hat ihre eigenen System Definitionen und organisiert das Verteilen dieser auch selbst. Es bleibt hier nur der Weg über Brötje zu gehen, um von Brötje die passenden System Definitionen zu erhalten. Beste Grüsse |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.10.2023 08:00 | |
Beigetreten: 03.03.2022 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Info!!! Brötje hat soeben die System Definition wieder aufgespielt und alles funktioniert einwandfrei. Kann man irgendwie die Datei die auf dem ozw drauf ist sichern? |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf