(0)| 08.11.2023 08:28 | |
|
Beigetreten: 21.02.2020 Letzter Bes: 27.11.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Habe seit August 2022 einen SR offen, bez. dem WebNavigator - da es bei uns aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, einem Bediener Adminrechte zu vergeben. Nun habe ich auf WinCC V8.0 Update 3 hochgerüstet, und die Probleme sind noch immer die selben. Ich verstehe nicht warum Siemens die Probleme nicht behebt. Bei einigen Benützern funktioniert der Client bei den anderen überhaupt nicht. Es wird Zeit das Siemens die Probleme behebt, es kann nicht sein das man für so eine Anwendung in der Benutzerverwaltung usw. Änderungen vornehmen muss. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/08/2023 13:18:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf