16.11.2023 14:03 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo, Wir wollen die Kommunikation über die ISO-Transportverbindung im NetPro herstellen. Diese haben wir schon öfters so gemacht. Die Aufgabe besteht also nun darin den beiden eine Kommunikation beizubringen. Dieses haben wir eigentlich auch geschafft. Im NetPro ist bei beiden Steuerungen folgendes zu sehen: "Aufgebaut" sowie ein grüner Pfeil. Kommunikation Richtung ReaGips -> Gips2 In dieser Richtung scheint die Kommunikation zu funktionieren. Die Signale sind dauerhaft "1" oder "0" Kommunikation Richtung Gips2 -> ReaGips In dieser Richtung scheint die Kommunikation nicht zu funktionieren. In dem Empfangs-DB der ReaGips kommen die Signale unregelmäßig an, wobei sie eigentlich Dauerhaft "1" oder "0" sein müssten. Die Bausteine welche wir fürs senden/empfangen (FC_AG_LREVC [FC821], FC_AG_LSEND [FC820) benutzen haben, haben wir schön öfters ohne Probleme benutzt. An beiden Bausteinen in der jeweiligen Steuerungen sind keine Fehler vorhanden. Wir wissen nicht wieso die Signale in der einen Steuerung nicht dauerhaft anstehen. Wären über etwas Hilfe bzw. Tipps sehr dankbar.
MasterB PS: Hoffe Ihr könnt mit dem Dokument etwas anfangen. Wollte eigentlich die Programm mal hochladen diese sind aber leider etwas zu groß. DateianhangTMP.zip (123 Downloads) |
17.11.2023 10:04 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (169) |
Hallo MasterB, Sie können Ihre zu große Datei via einem Filesharing Hoster (z.B. Dropbox) hochladen und hier verlinken. Im Anschluss hänge ich es als Datei an Ihrem Beitrag an. Viele Grüße, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf