01.12.2023 08:37 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 229 Bewertung:
|
Hi, Wenn ich mir das ansehe, stimmt da keine einzige Nummer der MC_Home Modes mit denen von Motion Control der S7-1500 überein, da scheinen ein paar Zahlendreher vorzuliegen. Ich lese den Absatz aber auch ein wenig anders als du; für mich geht es hier nur um die konkreten Einschränkungen / Verhaltensänderungen wenn Referenzpunktfahrt "Nullmarke über PROFIdrive-Telegramm" genutzt wird. Was genau ist denn das Problem wenn MC_Home mit Mode=7 genutzt wird?
Grüße, |
Folgen Sie uns auf