14.12.2023 10:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Die Verwendung von Software Units ermöglicht eine viel modularere Struktur des PLC-Programms. Wir empfehlen diesen Ansatz. Software Units erlauben es, das Benutzerprogramm in separat ladbare Einheiten zu unterteilen. Sie können Änderungen an unterschiedlichen Software Units unabhängig voneinander laden. Das ist besonders hilfreich, wenn diese Änderungen von unterschiedlichen Benutzern vorgenommen werden. Vorteile beim Einsatz von Software Units Software Units für Team Engineering nutzen Die Strukturierung des PLC-Programms mit Software Units vereinfacht die Erstellung und Inbetriebnahme des Programms durch mehrere Personen. Die Strukturierung ermöglicht die modulare Aufteilung in unterschiedliche Verantwortungsbereiche. Änderungen an verschiedenen Software Units können unabhängig voneinander auf die PLC geladen werden. Hierbei wird vom TIA Portal sichergestellt, dass Änderungen von anderen Personen nicht überschrieben werden. Bei Verwendung von Software Units entfällt in den meisten Fällen die Synchronisation des Programms über die PLC und der Ladevorgang auf die PLC wird beschleunigt. Beachten Sie dabei die Voraussetzungen für das Laden von Software Units. Falls Bausteine der gleichen Software Unit von mehreren Bearbeitern geändert werden, erhalten Sie beim Laden die Möglichkeit, Ihre Daten zu synchronisieren. Siehe auch: Einführung zu Software Units Übersichtliche Softwarestruktur Verwendung von SW-Units zur besseren Strukturierung eines standardisierten SW-Designs (z.B. ISA 88) mit gekapselten voneinander getrennten Funktionseinheiten. Namensräume Einfachere Handhabung von Bausteinbezeichnungen durch Verwendung von Namensräumen. Neu seit TIA Portal V18 ist die Verwendung von Namensräumen. Einschränkungen Aufwand-/Nutzen Für kleine Steuerungsprogramme kann auf den Einsatz von SW-Units auch verzichtet werden. Insbesondere sollte geprüft werden, ob der Aufwand der Strukturierung und Verwaltung die o.g. Vorteile bei kleinen Steuerungsprogramme rechtfertigt. Ein standardisierter Programmaufbau kann grundsätzlich auch ohne SW-Units erreichen werden, siehe Machine Template (Abschnitt 2.1). Einschränkung auf S7-1500 ab FW Stand V2.6 und bei S7-1200 Steuerungen Software Units bei älteren SIMATIC S7-1500 Steuerungen Softwareständen (FW < V2.6) nicht möglich! Software Units bei SIMATIC S7-1200 Steuerungen nicht möglich! Weitere Informationen:
Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf