19.12.2023 06:41 | |
Beigetreten: 18.01.2023 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
[snip] Kann jemand aus eigener ERfahrung sagen, wie lange man da ungefähr dafür braucht bis man da halbwegs drin ist im VB-Script programmieren für Comfort Panels, wenn man vorher nur SPS (auch SCL) programmiert hat? Mir ist klar ist bei jedem individuell unterschiedlich. Bei mehreren Antworten hätte ich aber tatsächlich mal einen Anhaltspunkt ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/19/2023 10:59:33Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
08.01.2024 13:51 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 13308 Bewertung:
|
Hallo d Martin das kann man so nicht pauschal sagen, es kommt auch immer darauf an wie viel vorerfahrung man in Scriptsprachen hat oder anderen Programmiersprachen... Es gibt aber auch viele Beispiele im Forum und in der Hilfe oder FAQs wie man ein wenig schneller reinkommt. aber im Grunde ist das Programmieren in VB Script für WinCC Comfort/Advanced recht überschaubar und einfach gehalten. Evtl helfen dir diese Beiträge weiter: Welche VBS-Informationen und VBS-Programmierhilfen gibt es in WinCC (TIAPortal)? Tipps und Tricks für das Erstellen von Skripten in WinCC (TIAPortal) Wie können Objekte in WinCC Comfort und WinCC Advanced mit Skripten dynamisiert werden? Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf